<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
C(C99)ソースの場合は、代替機能である-merge_filesオプションが使用できます。-file_inlineに指定していたファイル(-file_inline_pathを併用していた場合は、パス名を含めて)を、ソースファイルのひとつとして追加してください。  | 
<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
C(C99)ソースの場合は、代替機能である-merge_filesオプションが使用できます。-file_inlineに指定していたファイル(-file_inline_pathを併用していた場合は、パス名を含めて)を、ソースファイルのひとつとして追加してください。  |