<コンパイル・オプション / 最適化オプション>
[指定形式]
 
optimize=0、optimize=1、またはoptimize=2オプションを指定した場合はnomapです。
[詳細説明]
-  | nomapオプションを指定した場合、外部変数アクセス最適化を行いません。  | 
 
[例]
long A,B,C; 
void func() 
{
    A = 1; 
    B = 2; 
    C = 3; 
} 
 | 
 
_func: 
   MOV.L       #_A,R4 
   MOV.L       #1,[R4] 
   MOV.L       #_B,R4 
   MOV.L       #2,[R4] 
   MOV.L       #_C,R4 
   MOV.L       #3,[R4] 
 |