Everything
2.11.8 トレース・データを検索する

収集したトレース・データの検索は,ツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンするトレース検索 ダイアログにより行います(プログラム実行中は無効)。

このダイアログにおいて,次の操作を行ってください。

なお,タブ選択エリア上のタブを選択することにより,命令レベル,またはソース・レベルでトレース・データを検索することができます。

ただし,命令レベルでトレース・データの検索を行う場合は,トレース パネルを混合表示モード,または逆アセンブル表示モードで表示している必要があります。

また,ソース・レベルで検索を行う場合は,混合表示モード,またはソース表示モードで表示している必要があります。

図 2.128

トレース・データの検索(トレース検索 ダイアログ)

 

ここでは,次の操作方法について説明します。

 

2.11.8.1 命令レベルで検索する

2.11.8.2 ソース・レベルで検索する