メモリ パネルのアドレス・エリアにおいて,開始アドレスのオフセット値を設定します。
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- | メモリ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[表示]→[表示アドレス・オフセット値を設定...]を選択 |
[各エリアの説明]
アドレス表示のオフセット値を16 進数で直接入力により指定します。
指定可能な値の範囲は,現在のメモリ パネルにおいて1行に表示されているメモリのバイト数により,次のように異なります。
- | 指定可能な範囲: 0x0~([サイズ表記]の設定×表示桁数)-1 |
例 | [サイズ表記]:1バイト/表示桁数:16桁の場合 |
|
|
|
|
0x0(デフォルト)
|
0000
0010
0020
|
|
0x1
|
0001
0011
0021
|
|
0x2
|
0002
0012
0022
|
[機能ボタン]
|
|
|
|
OK
|
指定したオフセット値でメモリのアドレス表示を行います。
|
|
キャンセル
|
設定を無効とし,このダイアログをクローズします。
|
|
ヘルプ
|
このダイアログのヘルプを表示します。
|