Everything
B.4 量指定子

量指定子は,オプションの量データを正規表現に追加します。量指定子は,その直前の文字,グループ,または文字クラスに適用されます。

以下の表に,一致する量に影響するメタ文字を示します。

表 B.5

量指定子一覧

量指定子

説明

*

0回以上の一致を指定します(\w*,(abc)*など)。{0,}と等価です。

+

1回以上の一致を指定します(\w+,(abc)+など)。{1,}と等価です。

?

0回または1回の一致を指定します(\w?,(abc)?など)。{0,1}と等価です。

{n}

ちょうどn回の一致を指定します((pizza){2}など)。

{n,}

n回以上の一致を指定します((abc){2,}など)。

{n,m}

n回以上m回以下の一致を指定します。