Everything
B.8 その他の構成体

以下の表に,その他の正規表現の構成体を示します。

表 B.9

その他の構成体一覧

構成体

説明

" "

固定文字列を囲みます。

{ }

語彙マクロを呼び出します。WordMacro(\wと似ています)を使うと,{WordMacro}のように表されます。

(?# )

正規表現に挿入するインライン・コメントです。コメントは,最初の右かっこ文字で終了します。

|

|(縦棒)で区切られた単語のいずれかに一致する構造体です。たとえば,cat|dog|tigerのように指定します。一致した単語のうち,最も左側にあるものが優先されます。