テキスト・ファイル/C/C++ソース・ファイルの内容を表示/編集することができます。
C/C++ソース・ファイルに対して,ソース・コード・ブロックの展開/折りたたみ表示を行い,現在編集中,またはデバッグ中のコード領域のみに集中することができます。
デバッグ・ツールと接続することにより,1つのパネル上で,C/C++ソース・テキストと逆アセンブル・テキストを混合表示することができます。
デバッグ・ツールと接続することにより,C/C++ソース・ファイルに対して,ソース・レベル・デバッグ,または命令レベル・デバッグを行うことができます。
カバレッジ機能をサポートしているデバッグ・ツールと接続することにより,コード・カバレッジ測定結果を表示することができます。