|
project.GetDeviceNameList
|
マイクロコントローラのデバイス名の一覧を表示します。
[指定形式]
project.GetDeviceNameList(micomType, nickName = "")
|
[引数]
|
|
|
|
micomType
|
作成するプロジェクトのマイクロコントローラの種類を指定します。
指定可能な種類を以下に示します。
|
|
|
|
|
MicomType.RH850
|
RH850用プロジェクト
|
|
MicomType.RX
|
RX用プロジェクト
|
|
MicomType.V850
|
V850用プロジェクト
|
|
MicomType.RL78
|
RL78用プロジェクト
|
|
MicomType.K0R
|
78K0R用プロジェクト
|
|
MicomType.K0
|
78K0用プロジェクト
|
|
nickName
|
マイクロコントローラの愛称を文字列で指定します(デフォルト:指定なし)。
プロジェクトを新規に作成する際に使用するプロジェクト作成 ダイアログの[使用するマイクロコントローラ]の第一階層に表示されている文字列を指定してください。
|
[戻り値]
デバイス名の一覧(文字列)
[詳細説明]
- | micomTypeに指定したマイクロコントローラのデバイス名の一覧を表示します。 |
- | nickNameを指定した場合,指定した愛称に含まれるデバイス名のみを表示します。 |
[使用例]
>>>project.GetDeviceNameList(MicomType.RL78)
R5F10BAF
R5F10AGF
R5F10BAG
R5F10BGG
........
>>>devlist = project.GetDeviceNameList(MicomType.RL78, "RL78/F13 (ROM:128KB)")
R5F10BAG
R5F10BGG
........
>>>
|