アクティブ・プロジェクトの関数の一覧を表示します。
[指定形式]
project.GetFunctionList(fileName = "")
|
[引数]
|
|
|
|
fileName
|
関数の一覧を表示するファイルをフルパスで指定します(デフォルト:指定なし)。
|
[戻り値]
関数情報の一覧(詳細はFunctionInfoクラスを参照してください)
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトの関数の一覧を,以下の形式で表示します。 |
関数名 戻り値の型 開始アドレス 終了アドレス ファイル名
|
- | fileNameを指定した場合,指定したファイルに含まれる関数のみを表示します。 |
- | fileNameを指定しない場合は,すべての関数を表示します。 |
注意 | この関数は,プログラム解析の関数一覧に表示している情報を使用しています。 |
[使用例]
>>>project.GetFunctionList()
func1 int 0x00200 0x00224 C:\project\src\test1.c
func2 int 0x00225 0x002ff C:\project\src\test2.c
>>>project.GetFunctionList("C:/project/src/test1.c")
func1 int 0x00200 0x00224 C:\project\src\test1.c
>>>
|