| debugger.Option.AccessDuringExecution = accessDuringExecution debugger.Option.AccessStopExecution = afterTrace debugger.Option.AccumulateTraceTime = accumulateTraceTime debugger.Option.AfterTraceMemoryFull = accessStopExecution debugger.Option.Coverage = coverage debugger.Option.MainClockFrequency = mainClockFrequency debugger.Option.OpenBreak = openBreak debugger.Option.ResetMask = [targetReset, internalReset] debugger.Option.ReuseCoverageData = reuseCoverageData debugger.Option.SupplyPower = supplyPower debugger.Option.SupplyPowerVoltage = voltage debugger.Option.Timer = timer debugger.Option.Trace = trace debugger.Option.TraceBranchPC = traceBranchPC debugger.Option.TraceDataAccess = traceDataAccess debugger.Option.TracePriority = tracePriority debugger.Option.TraceTarget = traceTarget debugger.Option.UseTraceData = useTraceDataType |