| debugger.XTrace.Addup debugger.XTrace.Complement debugger.XTrace.Mode | 
トレース・オプションを設定/参照します。【IECUBE】【IECUBE2】【シミュレータ】
[指定形式]
| debugger.XTrace.Addup = addup【シミュレータ】 debugger.XTrace.Complement = complement【IECUBE【V850】】【IECUBE2【V850】】 debugger.XTrace.Mode = traceMode【シミュレータ】【IECUBE】【IECUBE2】 | 
[設定]
|  |  | 
| 
addup | 
タイム・タグを積算するかどうかを設定します。 
True		:タイム・タグを積算します。 
False		:タイム・タグを積算しません。 | 
| 
complement | 
トレースを補完するかどうかを設定します。 
True		:トレースを補完します。 
False		:トレースを補完しません。 | 
| 
traceMode | 
トレース制御モードを設定します。 
指定可能なトレース制御モードを以下に示します。 | 
|  |  | 
| 
TraceMode.FullBreak | 
トレース・メモリを使い切ったら,プログラムの実行とトレース・データの書き込みを停止します。 | 
| 
TraceMode.FullStop | 
トレース・メモリを使い切ったら,トレース・データの書き込みを停止します。 | 
| 
TraceMode.NonStop | 
トレース・メモリを使い切っても,トレース・データの上書きを続けます。 | 
[参照]
設定されている値
| 
注意 | PM+のワークスペースをCS+のプロジェクトに変換した場合,メイン・プロジェクトにはデバッグ・ツールがありません。そのため,メイン・プロジェクトがアクティブ・プロジェクトである場合は,“None”を返します。 | 
[詳細説明]
[使用例]
| >>>print debugger.XTrace.Addup False >>>debugger.XTrace.Addup = True >>>print debugger.XTrace.Addup True >>> |