Everything

プログラムの実行と停止

ターゲットへロード・モジュール・ファイルのダウンロードが完了しましたので,プログラムを実行することが可能です。まずは,プログラムの実行と停止を行います。

 

1. プログラムの実行

CPUをリセット後,プログラムを実行させます。

メニューの「リセット&実行ボタン」をクリックしてください。

プログラムが実行され,ステータス・バーに[RUN]と表示されます。

QB-R5F100LE-TBのLEDが交互に点灯します。