Everything
E.5.2 リビルドを実行する

プロパティ パネルの[ビルド]カテゴリの[プロジェクトのクリーン時に実行するコマンド]プロパティで設定したコマンド(「(2) クリーン実行時のコマンドの設定」参照)を実行したのち,同カテゴリの[プロジェクトのビルド時に実行するコマンド]プロパティで設定したコマンド(「(1) ビルド実行時のコマンドの設定」参照)を実行し,ビルド対象のすべてのファイルのビルドを行います。

プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクト(「E.4.3 ビルド対象プロジェクトを設定する」参照)に設定しているコマンドを実行することができます。

備考

リビルドを実行する際,エディタ パネルで編集中のファイルがある場合は,該当ファイルを一括して保存します。

(1)

プロジェクト全体のリビルドを実行する場合

プロジェクトに属するすべてのデバッグ専用プロジェクトに設定しているコマンドを実行します。

ツールバーの ボタンをクリックしてください。

備考 1.

リビルドの実行は,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順で行います。
サブプロジェクトは,プロジェクト・ツリーでの表示順にリビルドを行います(サブプロジェクトはドラッグ・アンド・ドロップ操作により表示順を変更することができます)。

備考 2.

プロジェクトに,デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトが含まれている場合,該当プロジェクトに対しては,CS+が提供するビルド・ツールによるリビルドを実行します(リビルド機能についての詳細は,「2.8.2 すべてのファイルのビルドを実行する」を参照してください)。

(2)

アクティブ・プロジェクトのリビルドを実行する場合

対象デバッグ専用プロジェクトを選択し,コンテキスト・メニューの[アクティブ・プロジェクトをリビルド]を選択してください。

備考

アクティブ・プロジェクトに依存プロジェクトを設定している場合は,その依存プロジェクトのリビルドも行います。

図 E.30

アクティブ・プロジェクトをリビルド]項目