Everything
E.5.5 バッチ・ビルドを実行する

バッチ・ビルドとは,プロジェクト(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト)が持つビルド・モードを一括して,ビルド/リビルド/クリーンを行う機能です。

[ビルド]メニュー→[バッチ・ビルド...]を選択すると,バッチ・ビルド ダイアログがオープンします。

図 E.34

バッチ・ビルド ダイアログ

 

ダイアログ上には,現在開いているプロジェクトが持つメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトの名前と,それらが持つビルド・モード,定義マクロ(デバッグ専用プロジェクトを対象としている場合は無効の項目です)の組み合わせの一覧を表示します。

バッチ・ビルドを行いたいメイン・プロジェクト,およびサブプロジェクトとビルド・モードの組み合わせをチェック・ボックスにより選択し,[ビルド]/[リビルド]/[クリーン]ボタンをクリックしてください。

備考 1.

ビルド/リビルド/クリーンについての詳細は,それぞれ以下を参照してください。

-

ビルド : 「E.5.1 ビルドを実行する」参照

-

リビルド : 「E.5.2 リビルドを実行する」参照

-

クリーン : 「E.5.3 クリーンを実行する」参照

備考 2.

バッチ・ビルド順は,プロジェクトのビルド順に従い,サブプロジェクト,メイン・プロジェクトの順となります。
1つのメイン・プロジェクト,またはサブプロジェクトについて複数のビルド・モードを選択した場合は,そのサブプロジェクトで選択しているすべてのビルド・モードでビルドを行ったのち,次のサブプロジェクト,またはメイン・プロジェクトのビルドを行います。

備考 3.

バッチ・ビルドを実行する際,エディタ パネルで編集中のファイルがある場合は,該当ファイルを一括して保存します。

備考 4.

デバッグ専用プロジェクト以外のプロジェクトを選択した場合,該当プロジェクトに対しては,CS+が提供するビルド・ツールによるビルド/リビルド/クリーンを実行します(ビルド/リビルド/クリーン機能についての詳細は,「2.8 ビルドを実行する」を参照してください)。