Everything
Everything
top
RI600V4 環境
解析編
機 能
解析結果 パネルのオープン
解析情報のフィルタリング
2. 4. 2 解析情報のフィルタリング
解析結果 パネル
では,
解析情報表エリア
のカラム・ヘッダに配置されている
アイコンで
解析情報表エリア
に表示する解析情報をフィルタリングすることができます。
なお,解析情報のフィルタリングは,
解析情報表エリア
のカラム・ヘッダに配置されている
アイコンをクリックした際に表示されるフィルタリング・メニューで行います。
表2―2 フィルタリング・メニュー
フィルタリング・メニュー
機能概要
(すべて)
全解析情報を表示します。
(カスタム)
CPUの使用状況として表示する解析情報のフィルタ条件を設定するための
フィルタ設定 ダイアログ
をオープンします。
(空白)
“-”が表示されている行のみを表示します。
(空白以外)
“-”が表示されている行以外を表示します。
表示対象オブジェクト
対象オブジェクト行のみを表示します。
[(カスタム)]を選択した際にオープンする
フィルタ設定 ダイアログ
では,詳細なフィルタ条件を設定することができます。
図2―4 フィルタ設定 ダイアログ
(1) 1個のフィルタ条件でフィルタリング
フィルタ設定 ダイアログ
の
第1フィルタ条件設定エリア
にフィルタ条件を設定したのち,[OK]ボタンを押下することにより解析情報のフィルタリングが行われます。
備考1. 1個のフィルタ条件でフィルタリングを行う場合,
第2フィルタ条件設定エリア
のコンボ・ボックス(左側)は“空欄”,コンボ・ボックス(右側)は“条件なし”としてください。
2. 1個のフィルタ条件でフィルタリングを行う場合,
論理条件設定エリア
の設定内容は無視されます。
(2) 2個のフィルタ条件でフィルタリング
フィルタ設定 ダイアログ
の
第1フィルタ条件設定エリア
,および
第2フィルタ条件設定エリア
にフィルタ条件を,
論理条件設定エリア
に論理条件を設定したのち,[OK]ボタンを押下することにより解析情報のフィルタリングが行われます。
差分情報
前のトピックスへ
項目の表示有無
次のトピックスへ
並び順の変更
目次
項目の表示有無
解析情報のフィルタリング
並び順の変更
状態線,およびイベント・マークの表示有無
実行遷移表示の拡大/縮小
使用状況の絞り込み