Everything
Everything
top
RI600V4 環境
解析編
機 能
解析結果 パネルのオープン
使用状況の絞り込み
2. 4. 6 使用状況の絞り込み
解析結果 パネル
では,
解析情報図エリア
の
実行遷移表示エリア
でマウス・カーソルをドラッグ&ドロップすることにより,
解析情報表エリア
に表示する解析情報を“トレース・データの取得期間の解析情報”から“解析情報抽出区間の解析情報”へと更新することができます。
なお,
実行遷移表示エリア
でマウス・カーソルをドラッグ&ドロップすることにより,出現する
解析情報抽出区間
については,そのバッググランド・カラーがマゼンタ色となります。
図2―8 使用状況の絞り込み
備考
解析情報抽出開始時間
/
解析情報抽出終了時間
の直下に表示されている
マークは,通常のスクロールバーと同様なスクロール操作を行うことにより,
解析情報抽出区間
を変更することができます。
差分情報
前のトピックスへ
実行遷移表示の拡大/縮小
次のトピックスへ
解析情報のクリア
目次
項目の表示有無
解析情報のフィルタリング
並び順の変更
状態線,およびイベント・マークの表示有無
実行遷移表示の拡大/縮小
使用状況の絞り込み