Everything
Everything
top
RI78V4 環境
解析編
機 能
解析結果 パネルのオープン
実行遷移表示の拡大/縮小
2. 4. 5 実行遷移表示の拡大/縮小
解析結果 パネル
では,
解析情報図エリア
の処理プログラムの実行遷移状況,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示する解析情報を拡大/縮小することができます。
解析情報図エリア
に表示する解析情報の拡大/縮小は,
実行遷移表示の拡大/縮小スライダー
の移動,または
実行遷移表示の拡大ボタン
,
実行遷移表示の縮小ボタン
を押下することで行います。
図2―7 実行遷移表示の拡大
差分情報
前のトピックスへ
状態線,およびイベント・マークの表示有無
次のトピックスへ
使用状況の絞り込み
目次
項目の表示有無
解析情報のフィルタリング
並び順の変更
状態線,およびイベント・マークの表示有無
実行遷移表示の拡大/縮小
使用状況の絞り込み