Everything
Everything
top
RI78V4 環境
解析編
機 能
解析結果 パネルのオープン
項目の表示有無
2. 4. 1 項目の表示有無
解析結果 パネル
では,
解析情報表エリア
の左上に配置されている
ボタンで
解析情報表エリア
にCPUの使用状況として表示する項目の種類を選択することができます。
なお,項目の表示有無は,
解析情報表エリア
の左上に配置されている
ボタンを押下した際にオープンする
列の選択 ダイアログ
で行います。
図2―3 列の選択 ダイアログ
備考1. 項目を表示するか否かは,該当チェック・ボックスをクリックすることにより行います。
チェック状態
該当項目を
解析結果 パネル
の
解析情報表エリア
に表示します。
非チェック状態
該当項目を
解析結果 パネル
の
解析情報表エリア
から非表示とします。
2.
列の選択 ダイアログ
の[デフォルト]ボタンを押下した際には,
解析結果 パネル
の
解析情報表エリア
に表示する項目の種類,および項目の並び順が初期状態に戻ります。
差分情報
前のトピックスへ
解析結果 パネルのオープン
次のトピックスへ
解析情報のフィルタリング
目次
項目の表示有無
解析情報のフィルタリング
並び順の変更
状態線,およびイベント・マークの表示有無
実行遷移表示の拡大/縮小
使用状況の絞り込み