本タブでは,1つのアセンブリ・ソース・ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
なお,本タブは,[共通オプション]タブ,[コンパイル・オプション]タブ,および[アセンブル・オプション]タブの設定内容を継承します。
これらのタブと異なる値を設定した場合は,プロパティが太字表示となります。
デバッグ情報に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
本オプションを指定したファイルは,リンク時最適化の対象になります。 ccrhコマンドの-goptimizeオプションに相当します。 なお,本プロパティは,CC-RH V2.01.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV2.01.00以上を選択した場合に表示します。 |
||||
プリプロセスに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
%ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 %WinDir% : Windowsシステム・フォルダの絶対パスに置換します。 指定したインクルード・パスは,CC-RHの標準インクルード・ファイル・フォルダよりも優先して検索します。 本プロパティを省略した場合は,CC-RHの標準インクルード・ファイル・フォルダのみ検索します。 |
||||||||
使用するビルド・ツールの[アセンブル・オプション]タブの[プリプロセス]カテゴリの[追加のインクルード・パス]プロパティで指定したインクルード・パスも使用してアセンブルするかどうかを選択します。
|
||||||||
文字コードに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
出力コードに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
jarl,およびjr命令に対して,far jump機能を使用するかどうかを選択します。 far jump機能を使用することにより,jarl,およびjr命令をjarl32,およびjr32命令とみなしてアセンブルを行います。 |
||||
出力ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
アセンブル・リストに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
エラー出力に関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
警告メッセージに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
複数指定する場合は,メッセージ番号をカンマで区切って指定します(例:02042,02107)。 |
||||
アセンブルに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。