プロジェクトに追加している各ソース・ファイルに対して,コンパイル・オプション,またはアセンブル・オプションを個別に設定することができます。
プロジェクト・ツリー でCソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。
[ビルド]カテゴリの[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,メッセージ ダイアログがオープンします。


ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別コンパイル・オプション]タブを表示します。
タブ上で必要なプロパティを設定することにより,Cソース・ファイルに対するコンパイル・オプションを設定することができます。
なお,本タブは,以下のプロパティを除いて,デフォルトでは[共通オプション]タブ,および[コンパイル・オプション]タブの設定内容を継承します。
プロジェクト・ツリー でアセンブリ・ソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。
[ビルド]カテゴリの[個別アセンブル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,メッセージ ダイアログがオープンします。


ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別アセンブル・オプション]タブを表示します。
タブ上で必要なプロパティを設定することにより,アセンブリ・ソース・ファイルに対するアセンブル・オプションを設定することができます。
なお,本タブは,以下のプロパティを除いて,デフォルトでは[共通オプション]タブ,および[アセンブル・オプション]タブの設定内容を継承します。