R_ATUIV_Timerknm_Get_CaptureValue
インプットキャプチャレジスタの値を読み出します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_ATUIV_Timerknm_Get_CaptureValue ( uint32_t * value );
備考
kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint32_t * value;
インプットキャプチャレジスタの値を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし