R_ATUIV_Timerknm_Get_Count
計測したカウントの値を読み出します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
void R_ATUIV_Timerknm_Get_Count ( uint16_t * count );
備考
kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint16_t * count;
カウントの値を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし