Everything

R_DCRAn_GetResult_16bitData


16bit幅のCRC演算結果を読み出します。

[指定形式]

void    R_DCRAn_GetResult_16bitData ( uint16_t * data );

備考

nは,ユニット番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t * data;

演算データの結果を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし