Everything
3.2.23 リアルタイムクロック

以下に,コード生成がリアルタイムクロック用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.23

リアルタイムクロック用API関数

API関数名

機能概要

R_RTC_Create

リアルタイムクロックを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_RTC_Create_UserInit

リアルタイムクロックに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

R_RTC_Start

リアルタイムクロックのカウントを開始します。

R_RTC_Stop

リアルタイムクロックのカウントを終了します。

R_RTC_Set_HourSystem

リアルタイムクロックの時間制(12時間,24時間制)を設定します。

R_RTC_Set_CounterValue

リアルタイムクロックにカウント値を設定します。

R_RTC_Get_CounterValue

リアルタイムクロックにカウント値を読み出します。

R_RTC_Set_AlarmOn

アラーム割り込み機能を開始します。

R_RTC_Set_AlarmOff

アラーム割り込み機能を終了します。

R_RTC_Set_AlarmValue

アラームの発生条件(曜日,時,分)を設定します。

R_RTC_Get_AlarmValue

アラームの発生条件(曜日,時,分)を読み出します。

R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn

定周期割り込みの発生周期を設定したのち、定周期割り込み機能を開始します。

R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOff

定周期割り込み機能を終了します。

R_RTC_Set_1secondInterruptOn

1秒周期割り込みを開始します。

R_RTC_Set_1secondInterruptOff

1秒周期割り込みを終了します。

R_RTC_Set_RTC1HZOn

1Hzパルス出力機能を開始します。

R_RTC_Set_RTC1HZOff

1Hzパルス出力機能を終了します。

r_rtc_interrupt_periodic

定周期割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rtc_interrupt_alarm

アラーム割り込みの発生に伴う処理を行います。

r_rtc_interrupt_1second

1秒周期割り込みの発生に伴う処理を行います。