Everything
5.2.1 概  要

インストラクションは,アセンブルの結果,機械語に変換されますが,疑似命令は,原則として機械語に変換されません。

疑似命令は,主に次の機能を持ちます。

-

ソースの記述を容易にします。

-

メモリの初期化や領域の確保を行います。

-

アセンブラ,最適化リンカがその処理を行うために必要となる情報を与えます。

 

次に,疑似命令の種類を示します。

表 5.6

疑似命令一覧

 

以降,各疑似命令について詳細な説明を行います。

説明の中で,[ ]は大かっこの中が省略可能であることを,...は同一の形式を繰り返すことを示します。