データ定義疑似命令は,プログラムで使用する定数データを定義します。
定義したデータの値は,機械語として生成されます。
領域確保疑似命令は,プログラムで使用するメモリの領域を確保します。
データ定義,領域確保疑似命令には,次のものがあります。
表 5.12
データ定義,領域確保疑似命令
疑似命令
概要
.db
1バイト領域を初期化
.db2/.dhw
2バイト領域を初期化
.dshw
2バイトの領域を,指定した値を右に1ビット・シフトした値で初期化
.db4/.dw
4バイト領域を初期化
.db8/.ddw
8バイト領域を初期化
.float
.double
.ds
オペランドで指定したバイト数分のメモリ領域を確保
.align
ロケーション・カウンタの値を整列