CPUをリセットしたのち,リセット番地からプログラムの実行を開始します。
この操作によりプログラムの実行を開始した場合,次のいずれかの状態までその実行を続けます。
  | 
PCがブレークポイントに到達(「2.11.3 任意の場所で停止する(ブレークポイント)」参照)  | 
ブレーク・イベント条件の成立(「2.11.4 任意の場所で停止する(ブレーク・イベント)」/「2.11.5 変数/I/Oレジスタへのアクセスで停止する」参照)  | 
その他のブレーク要因の発生  | 
プロパティ パネルの[デバッグ・ツール設定]タブ上の[実行中のリセット]カテゴリ  | 
ボタンをクリックします。
ボタンのクリック(「
ボタンをクリックしたのち,
ボタンをクリックした場合と同等です。