現在登録しているウォッチ式をファイルにエクスポートし,そのファイルをインポートすることにより,ウォッチ式を再登録することができます。
現在登録しているウォッチ式(カテゴリを含む)を,インポート可能なファイル形式で保存します。
ウォッチ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[名前を付けてウォッチ・データを保存...]を選択します。
オープンする名前を付けて保存 ダイアログにおいて,次の指定を行ったのち,[保存]ボタンをクリックします。
[ファイル名] : 保存するファイル名(*.csv)を指定します。
[ファイルの種類] : “インポート可能CSV(カンマ区切り) (*.csv)”を選択します。
![](RH850_Debug_J-174.gif)
(1)でエクスポートしたファイルを,ウォッチ パネルにインポートします。
ウォッチ式をインポートしたいウォッチ パネルにおいて,コンテキスト・メニューの[ウォッチ式をインポート...]を選択します。
オープンするウォッチ式データ・ファイルを開く ダイアログにおいて,先にエクスポートしたファイルを指定したのち,[開く]ボタンをクリックします。
![](RH850_Debug_J-175.gif)