コンパイル・オプションの設定,アセンブル・オプションの設定で,ファイルの依存関係に影響する変更(インクルード・ファイルのパスの変更,Cソース・ファイル,およびアセンブリ・ソース・ファイル中にヘッダ・ファイルのインクルード文を追加など)を行った場合は,該当ファイルの依存関係を更新する必要があります。
ファイルの依存関係の更新は,プロジェクト全体(メイン・プロジェクト,およびサブプロジェクト),またはアクティブ・プロジェクトに対して行います。
[ビルド]メニュー→[依存関係の更新]を選択してください。
 
[ビルド]メニュー→[アクティブ・プロジェクトの依存関係の更新]を選択してください。
図 2.61  | [アクティブ・プロジェクトの依存関係の更新]項目  | 
 
 
備考  | ファイルの依存関係を更新する際,エディタ パネルで編集中のファイルがある場合は,該当ファイルを一括して保存します。  | 
 
 
依存関係ファイル(インクルード・ファイル)は,プロジェクト・ツリー上のソース・ファイルにぶら下げて表示することができます。
図 2.62  | プロジェクト・ツリー パネル(依存関係ファイル表示後)  | 
 
 
なお,依存関係ファイルの表示は,以下のタイミングで更新します。
-  | プロジェクトを読み込んだのち,初めてビルドを実行したとき  | 
 
-  | ツールバーの  
 をクリックしたとき  | 
 
-  | [ビルド]メニュー→[依存関係の更新]を選択したとき  | 
 
-  | [ビルド]メニュー→[アクティブ・プロジェクトの依存関係の更新]を選択したとき  | 
 
備考 2.  | プロジェクト・ツリーに表示している依存関係ファイルの情報は,プロジェクト・ファイルには保存しません。  | 
 
 
以下の注意は,オプション ダイアログの[全般 - ビルド]カテゴリで[利用可能な場合、依存関係の更新にコンパイラを使用し、解析速度より解析精度を上げる]をチェック,およびプロジェクトで選択したコンパイラがCC-RH V1.00.00以上,CC-RX V2.00.00以上,CC-RL V1.00.00以上のいずれかの場合は該当しません。
注意 1.  | CS+は,インクルード・ファイルの依存関係のチェックにおいて,#ifなどの条件文やコメントをサポートしません。 
そのため,ビルドに不要なインクルード・ファイルを,必要なファイルであると認識するケースがあります(以下の例において,header1.h,header5.hは,ビルドに必要であると判断します)。  | 
 
#if         0 
#include    "header1.h"     /* 依存関係ありと判断する */ 
#else                       /* ! zero */ 
#include    "header2.h"     /* 依存関係あり */ 
#endif 
  
#define     AAA 
#ifdef      AAA 
#include    "header3.h"     /* 依存関係あり */ 
#else 
#include    "header4.h"     /* 依存関係あり */ 
#endif 
  
/* 
#include    "header5.h"     /* 依存関係ありと判断する */ 
*/ 
 | 
 
注意 2.  | CS+は,インクルード・ファイルの依存関係のチェックにおいて,コメント文のあとに記述したインクルード文をサポートしません。 
そのため,ビルドに必要なインクルード・ファイルを,不要なファイルであると認識するケースがあります(以下の例において,header6.h,header7.hは,ビルドに不要であると判断します)。  | 
 
/* comment */   #include    "header6.h"     /* 依存関係なしと判断する */ 
  
/* 
comment 
*/  #include    "header7.h"                 /* 依存関係なしと判断する */ 
 |