Everything

[システム・コンフィギュレーション・ファイル関連情報]タブ

概要
本タブでは,使用するシステム・コンフィギュレーション・ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
- リアルタイムOS生成ファイル
- コンフィギュレータ起動設定
- サービス・コール情報ファイル
表示イメージ
機能
1 ) [リアルタイムOS生成ファイル]
RI600PX生成ファイルに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
ファイルを生成する
リアルタイムOS生成ファイルを生成するかどうか,およびシステム・コンフィギュレーション・ファイルを変更した場合にリアルタイムOS生成ファイルを更新するかどうかを選択します。
デフォルト
はい(.cfgファイル変更時に更新する)
変更方法
ドロップダウン・リストによる選択
指定可能値
はい(.cfgファイル変更時に更新する)
リアルタイムOS生成ファイルを新規生成し,プロジェクト・ツリーに表示します。
リアルタイムOS生成ファイルがすでに存在するときにシステム・コンフィギュレーション・ファイルを変更した場合は,リアルタイムOS生成ファイルを更新します。
いいえ(プロジェクトに登録しない)
リアルタイムOS生成ファイルの生成を行わず,プロジェクト・ツリーにも表示しません。
システム情報テーブル・ファイルが存在するときに本項目を選択しても,ファイル自体の削除は行いません。
出力フォルダ
リアルタイムOS生成ファイルを出力するフォルダを表示します。
デフォルト
%BuildModeName%
変更方法
変更不可
サービス・コール定義ファイル名
cfg600pxが生成するサービス・コール定義ファイル名を表示します。
デフォルト
kernel_sysint.h
変更方法
変更不可
システム情報ヘッダ・ファイル名
cfg600pxが生成するシステム情報ヘッダ・ファイル名を表示します。
デフォルト
kernel_id.h
変更方法
変更不可
ROM定義ファイル
cfg600pxが生成するROM定義ファイル名を表示します。
デフォルト
kernel_rom.h
変更方法
変更不可
RAM定義ファイル
cfg600pxが生成するRAM定義ファイル名を表示します。
デフォルト
kernel_ram.h
変更方法
変更不可
システム定義ファイル
cfg600pxが生成するシステム定義ファイル名を表示します。
デフォルト
ri600.inc
変更方法
変更不可
CMTタイマ定義ファイル名
cfg600pxが生成するCMTタイマ定義ファイル名を表示します。
デフォルト
ri_cmt.h
変更方法
変更不可
テーブル・ファイル名
mkritblpxが生成するテーブル・ファイル名を表示します。
デフォルト
ritable.src
変更方法
変更不可

2 ) [コンフィギュレータ起動設定]
コンフィギュレータcfg600pxの起動オプションを設定します。
未定義割り込み発生時に,割り込みベクタ番号をシステム・ダウン・ルーチンに渡す
未定義割り込みが発生した時にはシステム・ダウンとなりますが,“はい”を選択すると,発生した割り込みのベクタ番号がシステム・ダウン・ルーチンに渡されるようになるため,デバッグに役立ちます。ただし,カーネルのコードサイズが約1.5kB 増加します。
システム・ダウンについては,「第15章 システム・ダウン」を参照してください。
デフォルト
はい(-U)
変更方法
ドロップダウン・リストによる選択
指定可能値
はい(-U)
未定義割り込み発生時に,割り込みベクタ番号をシステム・ダウン・ルーチンに渡します。
いいえ
未定義割り込み発生時に,割り込みベクタ番号をシステム・ダウン・ルーチンに渡しません。
コンフィギュレータが生成するファイルの作成状況を表示する
cfg600pxが生成するファイルの作成状況を表示するかどうかを設定します。
デフォルト
はい(-V)
変更方法
ドロップダウン・リストによる選択
指定可能値
はい(-V)
コンフィギュレータが生成するファイルの作成状況を表示します。
いいえ
コンフィギュレータが生成するファイルの作成状況を表示しません。
ユーザ指定オプション
cfg600pxに渡すユーザ任意のオプションを設定します。
デフォルト
-
変更方法
テキスト・ボックスによる直接入力
指定可能値
259文字までの文字列

3 ) [サービス・コール情報ファイル]
テーブル生成ユーティリティmkritblpxに入力するサービス・コール情報ファイルの検索パスを設定します。アプリケーションのコンパイルによって生成されるサービス・コール情報ファイルが格納されたフォルダを,漏れなく指定してください。
サービス・コール情報ファイル格納パス
アプリケーションのコンパイルによって生成されるサービス・コール情報ファイル(.mrc)が格納されたフォルダのパス,およびファイル名を設定します。
フォルダ・パスを指定した場合,そのサブ・フォルダは検索対象にはなりません。
相対パスで指定した場合は,プロジェクト・フォルダを基点とします。
絶対パスで指定した場合は,プロジェクト・フォルダを基点とした相対パスに変換されます(ドライブが異なる場合を除く)。
複数のパスを指定する場合は,改行で区切ります。
なお,本指定に関わらず,プロジェクト・フォルダのパスはmkritblpxに渡されます。
以下のプレース・ホルダを使用できます。
%BuildModeName%:ビルド・モード名に置換します。
変更方法
[...]ボタンをクリックし,パス編集ダイアログによる編集
指定可能値
259文字までの文字列
なお,拡張子が指定されていない場合,および“.mrc”以外の拡張子を指定した場合は,フォルダとして扱います。

備考1 サービス・コール情報ファイルについては,「2.6.1 サービス・コール情報ファイルと“-ri600_preinit_mrc”コンパイラ・オプション」を参照してください。
備考2 コンパイラの外部変数アクセス最適化オプションを使用する場合,CubeSuite+は1回目のコンパイルによって生成されるオブジェクト・ファイルやサービス・コール情報ファイルを格納するフォルダを自動的に生成し,そのフォルダを暗黙的に検索パスに設定します。
備考3 サービス・コール情報ファイルは,コンパイル時にオブジェクト・ファイルと同じフォルダに出力されます。オブジェクト・ファイルの出力フォルダを変更する操作を行った場合は,本項目を適切に変更してください。