20.14 メールボックス情報(mailbox[])
- 省略時の扱い
cfg600pxがID番号を自動的に割り当てます。
- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
#define <ID名称> <ID番号>
TA_TPRI: タスクの現在優先度順
ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はTA_TFIFO)を適用
4 ) メッセージのキューイング属性(
message_queue)
- 説明
メッセージのキューイング属性を定義します。
TA_MFIFO: メッセージの送信要求を行った順
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はTA_MFIFO)を適用
- 説明
message_queueにTA_MPRIを指定した場合,1~
max_priのメッセージ優先度を使用できます。
なお,
message_queueにTA_MFIFOを指定した場合,本項目は単に無視されます。
- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用