Everything

cre_mpl

acre_mpl

概要
可変長メモリ・プールの生成
C言語形式
 ER      cre_mpl ( ID mplid, T_CMPL *pk_cmpl );
 ER_ID   acre_mpl ( T_CMPL *pk_cmpl );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID
I
 T_CMPL  *pk_cmpl;
可変長メモリ・プール生成情報を格納した領域へのポインタ

【 可変長メモリ・プール生成情報T_CMPLの構造 】
 typedef struct  t_cmpl {
         ATR     mplatr;         /*可変長メモリ・プール属性*/
         SIZE    mplsz;          /*可変長メモリ・プール領域のサイズ(バイト数)*/
         VP      mpl;            /*可変長メモリ・プール領域の先頭アドレス*/
         UINT    maxblksz;       /*最大メモリ・ブロック・サイズ(バイト数)*/
 } T_CMPL;

機能
本サービス・コールは,信頼されたドメインに所属するタスクからのみ呼び出せます。
cre_mplは,指定されたmplidの可変長メモリ・プールをpk_cmplで指定された内容で生成します。acre_mplはpk_cmplで指定された内容で可変長メモリ・プールを生成し,生成した可変長メモリ・プールIDを返します。
1 ) 可変長メモリ・プール属性(mplatr)
mplatrにはTA_TFIFOのみを指定できます。
- TA_TFIFO(= 0x0000)
可変長メモリ・プールの待ちキューの順序をFIFO順とします。
2 ) 可変長メモリ・プール領域のサイズ(mplsz),可変長メモリ・プール領域の先頭アドレス(mpl)
アプリケーション側で,mplszバイトの可変長メモリ・プール領域を確保し,その先頭アドレスをmplに指定します。
mplは4バイト境界でなければなりません。
備考1 RI600PXは,可変長メモリ・プール領域に関するアクセス権については何も関知しません。タスクが可変長メモリ・プールから獲得したメモリ・ブロックにアクセスするには,可変長メモリ・プール領域は適切にアクセス許可が設定されたメモリ・オブジェクト内に確保する必要があります。
また,RI600PXは可変長メモリ・プール領域内に管理テーブルを生成します。この管理テーブルがアプリケーションによって書き換えられた場合,システムの正常な動作は保証されません。
備考2 μITRON4.0仕様には,mplにNULLを指定することでRI600PXが可変長メモリ・プール領域を割り当てる機能がありますが,本サービス・コールはこの機能をサポートしていません。
備考3 獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は,4です。
3 ) 最大メモリ・ブロック・サイズ(maxblksz)
maxblkszにはメモリ・ブロックの最大サイズを指定します。実際に獲得可能メモリ・ブロックの最大サイズは,maxblkszより大きくなることがあります。詳細は,「9.3.1 可変長メモリ・ブロックのサイズ」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
-
正の値
acre_mplの正常終了(生成された可変長メモリ・プールID)
E_OK
0
cre_mplの正常終了
E_RSATR
-11
予約属性
- mplatr != TA_TFIFO
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- pk_cmpl == NULL
- mplsz < 24,mplsz > VTMAX_AREASIZE
- maxblksz == 0,maxblksz > 0x0BFFFFF4
- maxblkszに対してmplszが小さすぎる。
- mpl + mplsz > 0x100000000
- mplが4バイト境界でない
E_ID
-18
不正ID番号(cre_mplのみ)
- mplid≦0
- mplid > VTMAX_MPL
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
- 呼び出しタスクからのpk_cmplが示す領域に対するオペランド・リード・アクセス許可がない。
E_OACV
-27
オブジェクト・アクセス違反
- 呼出しタスクは,信頼されたドメインに所属していない。
E_NOMEM
-33
メモリ不足
- mpl == NULL
E_NOID
-34
空きIDなし(acre_mplのみ)
E_OBJ
-41
オブジェクト状態不正(cre_mplのみ)
- mplidの可変長メモリ・プールが存在する。