Everything

vrst_mbx

概要
メールボックスのリセット
C言語形式
 ER      vrst_mbx ( ID mbxid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mbxid;
メールボックスのID

機能
mbxidで指定されたメールボックスをリセットします。
メールボックスに蓄えられていたメッセージは,RI600PXの管理から外れます。
備考1 本サービス・コールでは,メッセージ受信を待っていたタスクの待ち状態は解除されません。
備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mbxid≦0
- mbxid > VTMAX_MBX
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- mbxidのメールボックスが存在しない。