Everything

vrst_mpl

概要
可変長メモリ・プールのリセット
C言語形式
 ER      vrst_mpl ( ID mplid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID

機能
mplidで指定された可変長メモリ・プールをリセットします。
可変長メモリ・ブロックの獲得を待っていたタスクの待ち状態は解除され,戻り値としてEV_RSTが返されます。
備考1 すでに獲得されていた可変長メモリ・ブロックはすべて,対象可変長メモリ・プールに返却されます。このため,本サービス・コール以降はそれらの可変長メモリ・ブロックにアクセスしてはなりません。
備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- mplid≦0
- mplid > VTMAX_MPL
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した。
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- mplidの可変長メモリ・プールが存在しない。