13.4	 静的API情報
 システム・コンフィギュレーション・ファイルに記述する静的API情報の記述形式を以下に示します。
 
 ただし,表記中のゴシック書体は予約語であることを,イタリック書体はユーザが該当する数値,シンボル名,キーワードを記述する部分であることを表しています。
 
 また,“[ ]”で囲まれた項目は,省略可能な項目であることを表しています。
 
 なお,タスク情報として定義可能な数は,1~127個に限られます。
 
  
  
  
    | 
 CRE_TSK ( tskid, { tskatr, exinf, task, itskpri, stksz, stk } );
 | 
 
 以下に,タスク情報で記述する項目について示します。
 
 タスクの名前を指定します。
なお,
tskidとして指定可能な値は,“オブジェクト名”に限られます。
 
 備考 CF78V4では,タスク名とIDの対応を以下に示した形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力します。このため,処理プログラム内で該当システム情報ヘッダ・ファイルをインクルードすることにより,タスク名をIDの代わりに利用することが可能となります。
 
 【 システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用)への出力形式 】
 
 【 システム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用)への出力形式 】
 
 2 )	 属性(記述言語,初期起動状態,初期割り込み状態)
tskatr
 
 タスクの属性(記述言語,初期起動状態,初期割り込み状態)を指定します。
なお,
tskatrとして指定可能な値は,“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか,TA_ACT,および,TA_ENAINT,TA_DISINTのいずれか”に限られます。
 
 TA_ENAINT:	マスカブル割り込みの受け付けを許可
 
 TA_DISINT:	マスカブル割り込みの受け付けを禁止
 
 備考1 TA_ACTの指定を省略した場合,タスクの初期起動状態は,“DORMANT状態”となります。
 
 備考2 TA_ENAINT,および,TA_DISINTの指定を省略した場合,初期割り込み状態は“受け付け許可状態”となります。
 
 タスクの拡張情報を指定します。
なお,
exinfとして指定可能な値は,“0~1048575,またはC言語で記述する際のシンボル名”に限られます。
 
 備考 
exinfは,タスクを
act_tsk,または
iact_tskで起動した際,起動コードとして対象タスクに引き渡されます。したがって,対象タスクは,
exinfを関数パラメータと同様に取り扱うことで操作することができます。
 
 タスクの起動アドレスを指定します。
なお,
taskとして指定可能な値は,“C言語で記述する際のシンボル名”に限られます。
 
 備考1 以下のようにタスクをC言語で記述した場合,本項目で指定する値は,“func_task”となります。
 
 	
  
  
    | 
 #include        <kernel.h>
 
 #include        <kernel_id.h>
 
 
 
 void
 
 func_task ( VP_INT exinf )
 
 {
         ............
         ............
 
 
         ext_tsk ( );
 }
 | 
 
 
 備考2 以下のようにタスクをアセンブリ言語で記述した場合,本項目で指定する値は,“func_task”となります。
 
 	
  
  
    | 
 $INCLUDE        (kernel.inc)
 
 $INCLUDE        (kernel_id.inc)
 
 
 
         .PUBLIC  _func_task
         .SECTION .text, TEXT
 _func_task:
 
         PUSH    BC
         PUSH    AX
 
 
         ............
         ............
 
 
         BR      !!_ext_tsk
 | 
 
 
 タスクの初期優先度を指定します。
なお,
itskpriとして指定可能な値は,“1~
優先度範囲maxtpri”に限られます。
 
 タスクのスタック・サイズ(単位:バイト)を指定します。
なお,
stkszとして指定可能な値は,“0~65534の2バイト境界値”に限られます。
 
 備考1 タスク・スタックの割り付け先は,“.kernel_stackセクション”となります。
 
 システム予約領域です。
なお,
stkとして指定可能な値は,“NULL”に限られます。