-
stp_cyc
-
MOV A, #cycid
CALL !!_stp_cyc
|
cycidで指定された周期ハンドラを動作開始状態(STA状態)から動作停止状態(STP状態)へと遷移させます。
これにより,対象周期ハンドラは,本サービス・コールの発行から
sta_cycが発行されるまでの間,RI78V4の起動対象から除外されます。
備考 本サービス・コールでは,停止要求のキューイングが行われません。このため,対象周期ハンドラが動作停止状態(STP状態)へと遷移していた場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。