Everything

dly_tsk

概要
時間経過待ち状態への移行
C言語形式
 ER      dly_tsk ( RELTIM dlytim );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 RELTIM  dlytim;
遅延時間(単位:ミリ秒)

機能
自タスクをdlytimで指定された遅延時間が経過するまでの間,RUNNING状態からWAITING状態(時間経過待ち状態)へと遷移させます。
なお,時間経過待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,時間経過待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
時間経過待ち状態の解除操作
エラー・コード
dlytimで指定された遅延時間が経過した
E_OK
rel_waiの発行により,時間経過待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,時間経過待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI

戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,起床待ち状態を強制的に解除された