sus_tsk
isus_tsk
 tskidで指定されたタスクをRUNNING状態からSUSPENDED状態へ,READY状態からSUSPENDED状態へ,またはWAITING状態からWAITING-SUSPENDED状態へと遷移させます。
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクがSUSPENDED状態,またはWAITING-SUSPENDED状態へと遷移していた場合には,状態操作処理は行わず,サスペンド要求カウンタに0x1を加算します。
 備考	 RI850V4が管理するサスペンド要求カウンタは,7ビット幅で構成されています。このため,本サービス・コールでは,サスペンド要求数が127回を越えるような場合には,サスペンド要求のキューイング(サスペンド要求カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。