Everything

get_tim

iget_tim

概要
システム時刻の参照
C言語形式
 

 ER      get_tim ( SYSTIM *p_systim );
 ER      iget_tim ( SYSTIM *p_systim );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
O
 SYSTIM  *p_systim;
システム時刻情報を格納する領域へのポインタ

【 システム時刻情報SYSTIMの構造 】
 typedef struct  t_systim {
         UW      ltime;          /*システム時刻(下位32ビット)*/
         UH      utime;          /*システム時刻(上位16ビット)*/
         UH      RFU;            /*システム予約領域*/
 } SYSTIM;

機能
RI850V4のシステム時刻(単位:ミリ秒)をp_systimで指定された領域に格納します。
備考1 RI850V4では,システム時刻として表現できない数値(48ビット幅からオーバフローした数値)については無視しています。
備考2 システム時刻情報SYSTIMについての詳細は,「15.2.11 システム時刻情報」を参照してください。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した