Everything

stp_cyc

istp_cyc

概要
周期ハンドラの動作停止
C言語形式
 

 ER      stp_cyc ( ID cycid );
 ER      istp_cyc ( ID cycid );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      cycid;
周期ハンドラのID

機能
cycidで指定された周期ハンドラの動作状態を動作状態(STA状態)から停止状態(STP状態)へと遷移させます。これにより,本サービス・コールの発行からsta_cyc,またはista_cycが発行されるまでの間,対象周期ハンドラは,RI850V4の起動対象から除外されます。
備考 本サービス・コールでは,停止要求のキューイングが行われません。このため,すでに本サービス・コールが発行され,対象周期ハンドラの動作状態が停止状態(STP状態)へと遷移していた場合には,何も処理は行わず,エラーとしても扱いません。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- cycid≦0x0
- cycid>生成されている周期ハンドラの最大ID
E_CTX
-25
CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象周期ハンドラが生成されていない