Everything

vsprintf


フォーマット指定したテキストを文字列へ書き込みます。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdio.h>

int vsprintf(char *s, const char *format, va_list arg);

[戻り値]

出力された文字(null文字(\0)は除きます)の数を返します。

エラー・リターンはありません。

[詳細説明]

argの指す引数列にformatの指す文字列で指定された書式を適用し,それにより出力された書式付きデータをsが指す配列に出力します。本関数は,可変個数実引数並びをargで置き換えたsprintfと等価です。本関数の呼び出しの前に,va_startでargを初期化しておく必要があります。