フォーマット指定したテキストを文字列へ書き込みます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdio.h>
int vsprintf(char *s, const char *format, va_list arg);
[戻り値]
出力された文字(null文字(\0)は除きます)の数を返します。
エラー・リターンはありません。
[詳細説明]
argの指す引数列にformatの指す文字列で指定された書式を適用し,それにより出力された書式付きデータをsが指す配列に出力します。本関数は,可変個数実引数並びをargで置き換えたsprintfと等価です。本関数の呼び出しの前に,va_startでargを初期化しておく必要があります。