プログラムを異常終了します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <stdlib.h>
void   abort(void);
[詳細説明]
abort(void)は,プログラムを異常終了します。使用する場合,ユーザ・システムに合わせてabort関数を作成する必要があります。
[使用例]
#include    <stdlib.h> 
int func(void); 
int main() {
    int ret; 
    ret = func(); 
    if (ret == 0) {
        abort();                /* retが0以外のとき,abort()が呼ばれる */ 
    } 
    return 0; 
} 
 |