Everything

abort


プログラムを異常終了します。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <stdlib.h>

void abort(void);

[詳細説明]

abort(void)は,プログラムを異常終了します。使用する場合,ユーザ・システムに合わせてabort関数を作成する必要があります。

[使用例]

#include    <stdlib.h>
int func(void);
int main() {
    int ret;
    ret = func();
    if (ret == 0) {
        abort();                /* retが0以外のとき,abort()が呼ばれる */
    }
    return 0;
}