ELSE
絶対式/シンボルによる制御をします。
[指定形式]
[△]$[△]ELSE[△][;コメント]
[機能]
-
IFDEF制御命令においてスイッチ名が定義されていない場合,IF制御命令,またはELSEIF制御命令において絶対式が偽(=0)に評価された場合,あるいはIFN制御命令,ELSEIFN制御命令において絶対式が真(≠0)に評価された場合,本制御命令と本制御命令に対応するENDIF制御命令.とで囲まれる文の並び(ブロック)をアセンブルします。