条件アセンブル制御命令を用いることにより,条件式の評価結果にしたがって,アセンブルを行う範囲が制御できます。
条件アセンブル制御命令には,次のものがあります。
|
|
IFDEF
|
シンボルによる制御(定義されているときアセンブル)
|
IFNDEF
|
シンボルによる制御(定義されていないときアセンブル)
|
IF
|
絶対式による制御(真のときアセンブル)
|
IFN
|
絶対式による制御(偽のときアセンブル)
|
ELSEIF
|
絶対式による制御(真のときアセンブル)
|
ELSEIFN
|
絶対式による制御(偽のときアセンブル)
|
ELSE
|
絶対式/シンボルによる制御
|
ENDIF
|
制御範囲の終わり
|
条件アセンブル制御命令のネスト・レベルの最大値は4,294,967,294(=0xFFFFFFFE)(理論値)です。ただし,実際には利用可能なメモリ量に依存します。