|
-insert_nop_with_label 【V2.08.00 以降】
|
<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>
[指定形式]
-insert_nop_with_label=<ファイル>,<行番号>,<ラベル>
|
ローカルラベルおよびnop命令を挿入しません。
[詳細説明]
- | ソースデバッグ情報の出力を元にして、指定した位置にローカルラベルとnop命令を挿入します。 |
- | 本オプション指定時は、-debugが有効になります。 |
- | 本機能はCS+またはe2studio経由での使用が前提であり、ユーザは直接使用しません。 |