Everything

-insert_nop_with_label 【V2.08.00 以降】


<コンパイル・オプション / オブジェクトオプション>

[指定形式]

-insert_nop_with_label=<ファイル>,<行番号>,<ラベル>

 

-

省略時解釈

ローカルラベルおよびnop命令を挿入しません。

[詳細説明]

-

ソースデバッグ情報の出力を元にして、指定した位置にローカルラベルとnop命令を挿入します。

-

本オプション指定時は、-debugが有効になります。

-

本機能はCS+またはe2studio経由での使用が前提であり、ユーザは直接使用しません。