Everything

 

-include


<アセンブル・オプション / ソースオプション>

[指定形式]

-include = <パス名>[,…]

 

-

省略時解釈

インクルードファイルの検索は、カレントフォルダ、環境変数INC_RXA指定フォルダの順序で行います。

[詳細説明]

-

インクルードファイルの存在するパス名を指定します。

-

パス名が複数ある場合にはカンマ(,)で区切って指定することができます。

-

インクルードファイルの検索は、カレントフォルダ、includeオプション指定フォルダ、環境変数INC_RXA指定フォルダの順序で行います。

[例]

フォルダc:\usr\inc とc:\usr\rxc をインクルードファイルパスとして検索します。

asrx -include=c:\usr\inc,c:\usr\rxc test.src