Everything

 

-jump_entries_for_pic


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-jump_entries_for_pic = <セクション名>[,...]

 

[詳細説明]

-

指定セクション内の外部定義シンボルへ分岐するジャンプテーブルのアセンブラソースを出力します。

-

ファイル名は、<出力ファイル>.jmpです。

[例]

-

セクションsct2,sct3 の外部定義シンボルへ分岐するジャンプテーブルをtest.jmp に出力します。

jump_entries_for_pic=sct2,sct3
output=test.abs

-

[test.jmp の出力例]

;OPTIMIZING LINKAGE EDITOR GENERATED FILE 2009.07.19
            .glb _func01
            .glb _func02
            .SECTION    P,CODE
_func01:
            MOV.L       #1000H,R14 
            JMP         R14
_func02:
            MOV.L       #2000H,R14 
            JMP         R14
            .END

[備考]

-

form={object | relocate | library}またはstrip 指定時、本オプションは無効です。

-

生成するジャンプテーブルは、Pセクションへ出力します。

-

セクション名に指定できるセクション種別は、プログラムセクションのみです。